This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA656:请告诉我两个器件型号之间的差异。

Guru**** 2907680 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274177/opa656-please-tell-me-the-difference-between-the-parts-numbers

器件型号:OPA656
主题中讨论的其他器件:OPA814

您好、TI 团队、

我收到了 OPA656U/2K5将停产的通知、TI 推荐的替代器件为 OPA656UB/2K5。
此器件型号中的"B"是什么意思?
我查看了数据表、但没能区分它们有什么区别。

谢谢、此致、

小野明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第7.6节规定了高等级值。 第9.1.3.5节提到 B 器件是高级版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    我弄清楚了您指出的几点、明白 B 器件是高等级版本。
    在我的理解中、OPA656U/2K5和 OPA656UB/2K5使用相同的芯片、我是否正确? OPA656U/2P5是否是因更严格的测试条件而被移除的器件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是同一颗裸片。 显然、使用两种不同的测试比进行更为严格的测试更昂贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎 OPA814是用于直接替代

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我会参考 OPA814。 我计划使用高质量的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Michael 所指出的、OPA814是一个很好的替代器件。 如果您有任何关于该器件的其他问题、请随时联系我们。

    谢谢。

    尼克