This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:建议将 PLC 与230VAC/32A 电源线、频率<1MHz 配合使用。

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6222, THS6222RHFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1272113/ths6222-please-recommended-plc-for-use-with-230vac-32a-power-line-frequency-1mhz

器件型号:THS6222

尊敬的先生/女士:

我能检查 TI 是否 对 PLC 提供了任何与230VAC/32A 电源线一起使用的建议。 频率< 1MHz。

https://www.ti.com/amplifier-circuit/special-function/line-drivers/products.html#89=PLC%20Line%20Driver&

此致、  

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我们的 THS6222用于各种应用、包括电表。  对于这些仪表、THS6222充当 PLC 通信信号的驱动器。  在通过变压器连接到电力线之前、THS6222会加载一个电阻器网络、匝数比通常为1:1。

    THS6222是否适合您客户的设计?  客户希望使用此电路实施哪种类型的功能?  您指定电力线的电流和电压、但这些电流和电压取决于负载。  您知道如何加载系统或 THS6222吗?

    32安培很高、意味着在230V 和32A 时负载大约为7欧姆;客户电路是否有更标准/常见的负载?  我知道、32安培通常可以指系统中断路器允许的电流。   

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

     我正在寻找一种可以集成到 PLC 设备中的放大器。 THS6222能否匹配如下所示的7欧姆电力线? 或者、您有什么建议吗? 要遵循的任何标准将信号耦合到交流电力线。

     

    有什么方法可以将 THS6222RHF 评估板连接到交流电力线以尝试?

    此致、Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我们的 THS6222可用于交流电力线上的 PLC。  我知道 THS6222RHFEVM 不是用于直接连接交流电源的、但您可以通过 EVM 评估 THS6222、以符合您选择的信号和 PLC 传输标准。  根据您所处的市场(美国、欧洲、中国等)、PLC 标准可能因客户应用而异。

    THS6222数据表提供了有关连接电力线的信息;通常将一个 Rseries 电阻器放置在 THS6222输出之后、然后是一个将 THS6222与变压器匹配的输出网络。  在变压器之后、您可以连接到交流线路;有关其他详细信息、请参阅数据表图表。

    我目前没有可以推荐的标准或确切的电路方法、但当您遇到这些方法时、我可以解答您的疑问。   

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我需要一个将 THS6222与变压器匹配的输出网络解决方案、PLC 变压器的任何推荐器件或建议?  

    此致、Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我们 在 THS6222RHFEVM 上使用了 TT1-6-KK81+微型电路变压器;您可以评估该变压器是否适合您的应用。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H Alec,
    TT1-6-KK81+只是一种用于信号耦合的射频变压器。 我的客户问题是、我对所需的 PLC 变压器的了解有限、尤其是使 PLC 调制解调器阻抗与电力线阻抗匹配的变压器匝数比。 我的230V/32A 电源线的低线路阻抗需要具备电流驱动能力。
     TI 能否提供有关此主题的更多信息、或 TI 能否 推荐 PLC 变压器与 THS6222搭配使用?
    此致、Felix
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我现在更好地理解您的问题、感谢您的耐心。  我可以在我的团队中查看、但由于我们不生产任何 PLC 产品、我不确定我们是否有具体的建议。

    匝数比的选择取决于您需要升高还是降低变压器上的电压。  由于电力线阻抗较低(7欧姆)、您需要一个大型变压器来与230V 32A 线路连接。  PCB 上的 SMT 变压器可能具有以单安甚至毫安为单位的额定电流。  

    如果您确定您的客户需要持续在32A 运行、那么您将需要一个与 PCB 分离的大变压器。  您能分享一下自己的客户电路和应用是什么吗?  

    您可以先浏览这 篇文章;此处是 PLC 脉冲变压器的 DigiKey 链接、其中包括 Wurth Electronic 公司的其中一个协议: https://www.digikey.com/en/products/filter/pulse-transformers/

    此致!

    亚历克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    顶层方框图如下所示:

    末端传感器正在进行海上通信设备。

    此致、
    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:  

    感谢您分享简要的方框图。

    在我发送下一个回复之前、我正在与我的团队检查一些项目。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我有一些想法可以分享、这可能有助于您客户的用例。  但是、在开始时、我要提醒您和客户、开发电力线接口电路是非常危险的、需要非常小心谨慎。  需要考虑的因素包括高电压、高电流和不可预测的信号噪声。

    目前有针对世界上不同应用和地区的 PLC 标准。  存在一些可用的传输频率、这取决于哪个监管机构负责监视 PLC 和有线通信。

    1.对于 THS6222线路驱动器的输出网络、您要将放大器输出与所选变压器匹配、而不是电力线本身。  如前所述、所选的变压器不需要匹配电力线阻抗、而需要匹配 THS6222的输出匹配网络。   匹配电路位于线路驱动器和所选变压器之间、因此无需考虑电力线的32A 断路器限制。  线路驱动器中不会有32A 电流、THS6222上的负载不会是7欧姆。

    2.选择 Rseries (或 Rs)电阻器决定发送器电路的驱动强度/电流。  THS6222RHFEVM 展示了连接电力线的一种常见选择、每个线路驱动器输出串联为25欧姆。  可选范围从几欧姆(例如2.5欧姆、通常用于电表)到25欧姆甚至50欧姆。  若要获得较低的 Rseries 值、您需要 Rseries 和变压器之间的匹配电路。  

    3、PLC 接口或"耦合"电路有多种资源。  我在 这里分享了一篇有关该主题的专门论文。  一般理念是在发送器和电力线之间使用变压器、然后是交流耦合电容器进行连接。  应选择具有适当额定电压的电容器并滤除50-60Hz 电力线信号。  有多种变压器和电容器电路用于 PLC 连接。  您可能希望研究嗡嗡声变压器以及用于与交流电源线连接的适当保护电路。  特定电容器(称为 Y 安全电容器)用于桥接高压/电流与低压电路之间的隔离栅。

    4. 此处可找到另一篇关于 CENELEC 调节主题的论文

    5.除了使用变压器和电容耦合到交流电力线之外、还应考虑在发送器电路(THS6222)和电力线之间添加二极管和其他保护电路。  这里有很多选择可供选择组件、重要思想是要考虑交流电力线可能对通信电路造成的潜在损坏。  变压器和交流电力线之间使用的耦合电容器也会向系统注入大电流。  应考虑使用隔离变压器。

    我知道这涉及大量信息;设计一个完全可供使用的 PLC 通信系统很复杂、需要充分了解电源电路、交流电源线风险和连接、并且需要了解 PLC 信令、滤波和器件选型。  THS6222是适用于客户应用的合适器件、但要确定他们对连接交流电力线的偏好、需要由您自己和客户之间进行探讨。

    我无法为连接交流电力线提供准确的组件建议;我也无法为您设计工作电路、因为我的专业知识是关于线路驱动器组件、而不是整个 PLC 系统。

    请确保安全、祝您设计顺利。

    此致!

    亚历克