This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401EVM:阶跃响应过阻尼

Guru**** 2893150 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6401EVM, LMH6401, OPA855DSGEVM, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276280/lmh6401evm-step-response-over-damped

器件型号:LMH6401EVM
主题中讨论的其他器件: LMH6401OPA855DSGEVMOPA855

你(们)好!

我尝试使用方波输入测试 LMH6401EVM 输出。

如下图所示、绿色和紫色通道为差分输入(正输入和负输入)。

黄色和蓝色通道为输出。 阶跃响应似乎发生了过阻尼。

直流电源输入为+-2.4V。

我的问题是如何获得临界阻尼响应?

我们能否更改一些电阻器和电容器值来实现这一点? 可以使用任何模型进行仿真?

非常感谢。

伊伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yilun:

    感谢您提供示波器图。 我还有一些其他问题:

    • 您是否使用用户指南中所示的以下设置来测试 LMH6401EVM?

    • 您正在使用的方波输入的幅度和频率是多少(很难从您提供的图中读取)?
    • 观察到什么输出电压、您观察到的阶跃响应的上升时间是多少?
    • 将 LMH6401设置为以多大的增益运行?

    我还随附了一个仿真文件、该文件应与 LMH6401EVM 的测试设置非常匹配。

    e2e.ti.com/.../LMH6401_5F00_E2E.TSC

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    请在下面查看我的答复:

    1."您是否采用用户指南中所示的以下设置测试 LMH6401EVM?"

    设置是类似的。 我的设置中的 VIN+和 VIN-是来自 FPGA (Xilinx ZCU216)的差分输出。 我将 OUT+和 OUT-直接连接到示波器。 我没有连接 USB、因此可变衰减应该是默认值(我想默认衰减是32dB?)。

    2."您正在使用的方波输入的幅度和频率是多少(很难从您提供的图中读取)?"

    400mV、3.9kHz

    3."观察到什么输出电压、观察到的阶跃响应的上升时间是多少?"

    100mV 幅度、20ns 上升时间

    4."您设置 LMH6401的工作增益是多少?"

    我使用了 LMH6401EVM。 我没有在板上进行任何修改。 因此、增益应为 LMH6401EVM 的默认值。

    非常感谢。

    伊伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yilun:

    感谢您提供这些信息。 我有几个跟进问题:

    1.输入信号是否施加了直流偏移(即每个引脚的输入信号+/-400mV 且每个引脚的相位相差180度、还是有直流偏置电压转换输入信号? 您能否提供输入信号幅度的绝对最大和最小值?)

    如何测量正在输入到 LMH6401的 FPGA 的输出?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    存在直流失调电压应用到输入信号。 对于正差分输入、直流失调电压为0.7V、因此直流值为0.7V+0.2V 和0.7V-0.2V。 对于负差分输入、直流失调电压为1.0V、因此直流值为1.0V+0.2V 和1.0V-0.2V。

    我们让带有16通道 DAC 的 ZCU216 FPGA (RFSoC)生成相同的方波。 我以一个通道(正负极)作为 LMH6401EVM 的输入、以另一个通道(正负极)作为示波器的输入。

    非常感谢。

    伊伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yilun:

    是否能够在 FPGA 输出和 LMH6401差分输入之间添加隔直电容器? LMH6401的高电平输入共模范围通常为(Vs+)- 1.5、对于您的配置、该范围为0.9V。 对于直流失调电压、您将具有0.85V 的输入共模电压。

    与典型值的任何偏差都可能导致器件由于输入共模电压冲突而出现不特性的行为。 添加隔直流电容器应该可以让您在输入共模范围内正常运行。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    实际上、我们的目标是测试 LMH6401的直流能力。 因此、我们不想在这里添加直流块。 我们是否得出 LMH6401不支持直流的结论?

    顺便说一下、我们已从 TI 获得另一款评估板:OPA855DSGEVM。 您是否认为有一个具有直流功能?

    非常感谢。

    伊伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yilun:

    LMH6401能够处理直流失调电压。 然而、考虑到配置的电源电压和直流失调电压、它非常接近输入共模范围限制。 为避免超出输入共模范围、您可以在可能的情况下将电源电压调整为-1.5V 和+3.5V。 使用这些电源电压、您将具有0V 至2V 的输入共模电压范围、这将满足您在配置中对差分输入信号的要求。

    此外、对于 OPA855、也需要考虑同样的因素。 然而、OPA855具有更宽的输入共模电压范围、因此、如果您使用+/-2.5V 的电源电压、输入共模范围将为-1.4V 至2.1V。

    谢谢。

    尼克