This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129-INA129-INA129UA:EP 与 EP

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276012/ina129-ep-ina129-ep-vs-ina129ua

器件型号:INA129-INA129 EP
主题中讨论的其他器件: INA129

您好!

我们希望确认 INA129-INA129UA (扩展温度范围)是与 EP 相同的裸片、以便向客户说明相关情况。

非常感谢、

帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Pascal、  

    请参考此帖子:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1263542/ina129-ep-ina129-ep-ds-precision-compare-ina129-ep-vs-ina129ua

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下陈述不够清楚:

    "我查看了制造信息、我认为 INA129-INA129与 EP 是相同的裸片、但这不是一个简单的屏幕显示方式。"  

    当有人说:"我相信",对欧洲人来说,这意味着 可能会有 INA129-INA129 EP 不可能是 同一个芯片 INA129 ..

    因此我希望这句话应该是:实际上、  INA129-INA129与 EP 是相同的裸片。

    我们的客户要求我们做出这种澄清、我们需要一个明确的声明。

    此致、

    帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Pascal、  

    我目前正在与我们的团队探讨这一问题。 我将在2个工作日内回复。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!  

    我们的现场工程师就该问题进行了内部讨论。 答案将由我们的现场工程师提供给您在 E2E 之外的公司。 我们可以关闭此帖子吗? 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通