This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7275:LMV7275MG/NOPB 设计审查

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV7275, TLV9020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276749/lmv7275-lmv7275mg-nopb-design-review

器件型号:LMV7275
主题中讨论的其他器件: TLV9020

您好!

我想使用 以下所示的 LMV7275MG/NOPB 设计原理图、您能帮助审查并发表意见吗?

您是否有相关的 OP 设计并需要检查部分? 如果你有,你可以分享给我吗?

谢谢。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、如果 IN+>IN-、则输出为开漏输出、因此输出为 P0_P3V3_STBY、对吧?

    VCC 对于  LMV7275MG/NOPB 需要10uF? 对于 VCC、我们的原理图仅为0.1uF、该设计是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danny:

    只要输入电压介于0和3.3V 之间、您的电路就看起来正常。 引脚1处。

    可以。 当输出为"高电平"时、输出电压将为上拉电压(P0_P3V3_STBY)、或。 3.3V。

    只要电源轨上作为系统其余部分的一部分有更大的电容器、电源引脚上的电容就应该没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    谢谢。 VCC 需要在 IN+之前做好准备、对吧? 如果 IN+电压大于 VCC 电压、是否有影响?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danny:

    理想情况下、V+应在输入之前出现。

    尽管 LMV7275是集电极开路输出、但它确实具有从输出到 V+的上部 ESD 二极管钳位、因此输出不能超过 V+。

    因此、如果 V+为0V、并且存在上拉电压、上拉电阻将被 ESD 二极管钳制到 V+电源轨。

    结果将在这段时间内输出约600-800mV、或者您最终会通过 ESD 二极管缓慢地对比较器 V+电源进行反向馈(如果 V+线路轻负载)。

    此外、输入也将被钳位到 V+电源轨、并且类似地、如果存在输入电压、则可以对比较器 V+电源反向馈送。

    最好先提供 V+电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    谢谢你。 在我们的设计中、VCC (P3V3_AUX)出现在 IN+之前。

    如果我们考虑元件容差、如图所示、VCC 为3.135V 且输出上拉至(P0_P3V3_STBY) 3.465V、是否存在任何风险?

    另一个问题是、如果 IN+为4V 或5V 且大于 VCC 引脚、 是否有任何风险?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:  

    正如 Paul 提到的、在输入和输出之间有内部二极管连接到 V+、因此输出不能被拉高到高于 V+、输入不能大于 V+引脚。

    我会推荐 TLV9020、该器件可直接替代 失效防护等改进的规格和功能、从而使输入高于 V+而不会损坏。 该输出也可被拉至高于 V+、最高为5.5V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    您能否提供 LMV7275MG/NOPB 内部 ESD (DIODE)规格?  我想 研究一下。

    它的击穿电压是多少? 由于我们的设计高于3.7V 左右且大于 V+(3.3V)、但此 LMV7275MG/NOPB 来自客户要求、如果我们要更改此解决方案、并需要告知客户为何需要 在我们的应用中更改 TLV9020。

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有击穿电压。 当输入电压大于 V+时、电流将正常流过二极管。 如果不加以限制、该电流可能会烧毁二极管和附近的任何东西。 绝对最大额定值禁止电压大于(V+)+ 0.1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul 和 Chi 以及 Clemems:

     TLV9020在输入和 V+之间以及输出和 V+之间没有内部 ESD 二极管、对吧?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danny:

    可以。 输入端仅具有一个连接到 V-的"快速复位"二极管、无论电源如何、都允许输入电压升高到6V。

    数据表的第7.4.3.2节对此进行了说明。