This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:输入范围与共模电压范围

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1702, LM2903, LM339, TLV1822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1277573/lm2903-input-range-vs-common-mode-voltage-range

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件: LM339TLV1822、TLV1702

尊敬的所有人:

对于 LM2903的 pspice 模型、我有一些疑问。

使用 PSpice for TI SW、我已模拟以下电路、这是一个简单的施密特触发比较器、具有7.5V 的高阈值和4.5V 的低阈值。

您可以在下面找到仿真结果:红色信号是 IN-引脚上的电压斜坡、而绿色信号是输出

我不明白为什么当端子上的输入电压大于10V 时、LM2903的输出变为6V (半 VDD)、因为从数据表来看、这是一个具有集电极开路输出的比较器、因此结果应该是 BJT 灌电流(输出电平低、 接近0伏)或 BJT 无法灌入电流(高输出电平、12V 的电压分配、因此大约为10.8V)

从数据表的表6.2中、我看到"输入电压范围"限制为 VCC - 2V (因此在设计中为10 V、I shared)、但该限值是否与 IN+和 IN-端子的电压范围有关、还是与共模电压有关?

有人能解释一下为什么仿真中的输出变为6伏吗?

此致

亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于比较器、术语"共模电压"没有意义、因为输入端的电压通常不同。 在实践中、"输入电压范围"和"共模输入电压范围"可以互换使用。

    如果一个输入电压高于10V、数据表不能保证正常运行、因此该行为未定义。 没有未定义的电压、因此在这种情况下模型进入 VCC /2。 实际芯片不会以这种方式工作、但不能保证实际会以何种方式工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemes:

    感谢您的澄清

    此致

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro:

    和往常一样,克莱门斯是正确的!

    当存在违反输入范围或电源电压的情况时、该模型确实会强制输出为半电源、以提醒用户发生了问题...模型的标题中提到了这一点。 当然、实际器件不会这样做。

    它起作用了! ;^)

    LM339系列应用手册将介绍当您超出输入范围时会发生什么:(第2.5节)

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    最简单的方法是将输入电压保持在10V 以下。 如果您必须超出该范围、请参阅 TLV1702或 TLV1822。