This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321A-Q1:LMV321AUQDBVRQ1

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321A, LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1277577/lmv321a-q1-lmv321auqdbvrq1

器件型号:LMV321A-Q1
主题中讨论的其他器件:LMV321ALMV321

您好、应用团队:

 我想知道 LMV321AUQDBVRQ1的封装是什么? 因为我看到在图5-2封装中定义了 LVM321AU-Q1、而图5-1也是 DBV 封装、所以我几乎不明白 LVM321AU 器件采用哪种封装。  

谢谢!  

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DBV 有两个引脚排列。 "U"后缀表示替代引脚排列。 LMV321AUQDBVRQ1是图5-2中的替代引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Roy、

    克莱门斯是正确的。 LMV321AU 采用引脚对引脚的非标准 SOT23引脚分配。 LMV321专门采用 AU 引脚排列、但在发布 LMV321A 时、我们决定采用行业标准引脚排列、但仍然采用具有 AU 引脚排列的传统器件的引脚对引脚排列。

    此致!
    杰瑞