This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3472-Q1:具有26V 单端电源的 TLV3472-Q1?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1277359/tl3472-q1-tlv3472-q1-with-a-26v-single-ended-supply

器件型号:TL3472-Q1

大家好、

标题说明了一切、我们可以为器件提供0..26V 吗?

提前感谢、

丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    是的、这是可以接受的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron、只要 Vcc+和 Vcc 之间的电压小于36V、我们就会很好、我想谢谢!

    丹尼尔