This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805-Q1:TLV1805-Q1

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1805-Q1, SN74LVC1G86-Q1, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1277340/tlv1805-q1-tlv1805-q1

器件型号:TLV1805-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G86-Q1LM358

您好、TI 团队、

我正在查找以下3种产品的 UL 认证号。

1. TLV1805-Q1

2. SN74LVC1G86-Q1

3. LM358

我可以知道如何找到它吗?

谢谢!

希米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Himit、

    这些并非"安全"器件、并非通过单独的 UL 认证。

    终端客户系统将通过 UL 认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我懂了。 感谢您的快速响应。