This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168-Q1:INA168QDBVRQ1

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1277689/ina168-q1-ina168qdbvrq1

器件型号:INA168-Q1

你(们)好!

您能告诉我有关器件 INA168QDBVRQ1的端子涂层的情况吗? 您能否告诉我 Au 的厚度、以防终端涂层是 NiPdAu、Niau 或 Au。

谢谢。

此致、

考塔·本·卡杜尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关铅涂层、请参阅产品页面上的"订购与质量"表。

    有关 Au 厚度、请参阅 [FAQ] TI 的 NiPdAu 铅涂层的金(Au)、钯(Pd)或镍(Ni)厚度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaoutar:

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    正如 Clemens 提到的、您可以在产品页面找到器件材料、然后依次转到"订购和质量"、再单击最右侧链接、查看或下载所需特定器件和封装的"质量、可靠性和封装信息"。

    具体而言、此 链接 将带您进入 INA168QDBVRQ1的表格。

    在此表中、您将看到该器件的铅涂层确实是 镍钯金

    在厚度方面、E2E 常见问题解答 Clemens 指出来可以帮助回答您的问题。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "订购和质量"表的"铅涂层"列中也有铅涂层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢额外的澄清克莱门。