Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR116, XTR117, XTR111
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275909/xtr116-xtr116
器件型号:XTR116主题中讨论的其他器件: XTR117、 XTR111、XTR115
我用涡轮流量计测量通过过滤泵送的每分钟0-250加仑柴油。 415美元的 Instrumart F 到 I 转换器失败了,他们需要700美元来测试它,或560美元来更换它。 我想 使用 XTR116进行输出来构建新的 F-I 转换器。 涡轮流量计有一个采用磁铁的3英寸管的螺旋桨。 接近检测器会读取磁体并生成与流量对应的正弦波。 它具有一个 K 系数、显示校准为每加仑52.993个脉冲。 全速下250gpm * 52.993 PPG/每分钟60秒是220Hz 应输出20mA、0Hz 应输出4mA、200gpm 约为177Hz、100gpm 是88Hz。线性标度。
XTR116的输出看上去非常完美、我从 TI 网站下载了"tiduao7" 2线4 -20mA 发送器参考设计。 我正在寻求有关将前端过零检测器用于接近检测器(电压为30mV 或更高)以及用于数学运算并输出到 XTR116的微控制器的建议。
您能否为前端推荐一个微控制器? 整个系统的功耗当然必须低于4mA。 MSP430F20xx 对此是否起作用。 XTR11x 具有一个由环路供电的5V 稳压器、因此最好找到一个操作5V 电压的微控制器、该微控制器具有用于检测涡轮流量计中接近检测器的模拟输入。
谢谢!
罗伯特