This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:LM741

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1277965/lm741-lm741

器件型号:LM741

我正在尝试为220V 和50Hz 的交流电源构建过零检测器电路。 它应该能够测量两个交流信号间的相位差。 您能建议使用任何单个 IC 来测量两个交流电源之间的相位差吗? 如有可能、请也分享电路的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitesh:  

    欢迎使用 E2E! :)  

    我们提供了有关过零检测器的模拟电路应用手册来帮助提供关键设计信息: https://www.ti.com/tool/CIRCUIT060085  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利