This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:交流绝缘监测系统

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276921/amc3330-q1-ac-insulation-monitoring-system

器件型号:AMC3330-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3330

大家好!

我已将直流负载系统的绝缘监测与机箱联系 起来 https://www.ti.com/tool/TIDA-010232

我们的要求是使用机箱测量交流绝缘系统。  我是否也可以将同一个系统用于交流电源、还是需要将任何设计注意事项考虑在内?

请提供一些相关建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    由于 AMC3330具有双极+/-1V 输入电压范围、因此我不认为使用该器件进行交流绝缘监测有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的答复、

    只是澄清一些了解。 想想我如何简单地测量 DC+线路和机箱之间的绝缘。 有关参考设计、请访问 www.ti.com/.../TIDA-010232。
    用于计算的值为正负两侧开关、即 Vn 和 Vp。 那么我只能在此公式中找到 R isoP 值、

     RisoP = ((RinAMC + Rst)*(VDC + VN - VP))/ VP。

    在测量正极侧时考虑 RisoN 并在测量负极侧时考虑 RisoP 有什么作用? 根据我的理解、如果我需要测量线(L1)上的交流绝缘、我还必须测量 L1和中性线机箱、只有 L1和机箱之间的绝缘电阻才能知道。

    提前感谢、

    此致、

    马尼康丹公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    感谢您的提问。 我认为如果我们考虑这幅图,可能会更清楚为什么 RisoN 必须被考虑在内:

    为了沿 DC+/-到 PE 的路径走线、还必须考虑 RisoN。

    我的 团队没有开发该设计、我专门支持 AMC3330、因此我要将该线程转移给负责该设计的团队进行说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikandan:

    如果在交流线路上进行隔离监测、则必须考虑线路和 PE 之间的电容。 因为该电容会导致与测量的绝缘电阻并联的阻抗、因此会影响测量。 此外、电容会导致测得的绝缘电压和测得的交流电压之间出现相移、这也会影响测量。  
    您需要确保电容的影响 不会对测量结果产生重大影响。

    此致、

    安德烈亚斯