This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:能否将其连接到+/-5V 电压轨?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1278643/ina241a-can-i-connect-it-to--5v-rail

器件型号:INA241A

尊敬的放大器团队:

能否将 INA241A 与+/-5V 电源配合使用? GND 和 NC 引脚将连接到-5V 而不是接地。 我需要来自电流检测电路的+/2.5V 输出。

此致、

沙乌里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaury:

    是的。 但是、输出将被限制在-5V 至5V 之间。 您可以生成 +/-2.5V 电源来实现所需的输出范围。  

    此致、Guang