This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:INA213

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA213, INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276035/ina213-ina213

器件型号:INA213
主题中讨论的其他器件: INA210

在我们的应用中、我们使用了 INA210CQDCKRQ1、

输入信号是 PWM 信号:

1) 1)频率=60kHz、占空比=50%、测试 VOUT =5V、

2) 2)当降低频率=14kHz 时、测试 VOUT 是 正常信号波形。

更换 INA213、 并测试相同现象、即  60kHz 时、测试 VOUT = 5V。

我可以问一下 INA213/INA210是否不支持60kHz PWM 输入信号采集?   具体原因是什么?

是否有其他推荐的型号? 最好将 PIN 转 PIN 与 INA210搭配使用。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此应用、INA210/213速度太慢。 下面是几个 可能的候选项列表。 遗憾的是、没有一个与 INA210/213引脚兼容。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     规格显示 INA213为80KHz、为什么不是? 什么是根本原因?

     INA213的哪个参数不合适?

      如果没有 P2P、请推荐合适的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、INA213 BW 为80KHz。 不过、它指的是小信号带宽。 60kHz 方波与相同频率的小信号正弦波有很大不同。 这就是为什么它太慢的原因。

    它还有更多的功能、但第一步 需要大于几百 KHz 的频率才能响应60kHz 的波形。 对于这项申请,我已在第一次答复中提出建议。 请点击提供的链接。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,周先生

    1. 高温时:带宽和 SR 参数是否有变化?   数据表中描述的参数 TA = 25 °C。

    2.测试 INA296B5QDDFRQ1、INA241B5QDDFRQ1、INA181A4QDBVRQ1、 测试波形如下:
    查看数据表 INA296B5和 INA241B5参数之间没有差异、 它们为何 在输出波形方面有很大差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 这些参数会随温度而变化、即使每次设计工作都花在了最大程度地减小此类变化上也是如此。 这是在系统设计中留有一定裕度的原因之一。
    2. 您是否确定 INA296和 INA241图未交换? 在我看来,他们是。  由于没有 PWM 抑制、我希望 INA296具有更多的失真。

    此致、Guang