This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901B-Q1:数据表规格:流入输入引脚(IN+、IN-)的电流

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1277881/lm2901b-q1-datasheet-spec-current-into-input-pins-in-in-

器件型号:LM2901B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM339

您好!

您能否详细说明"流入输入引脚(IN+、IN-)的电流"规格?
(第6.1章最大绝对额定值;表第4行)

据我了解、比较器的输入具有高输入电阻。 mA 范围中的规格对我来说相当令人困惑。
最大规格为-50mA。 这是在最坏情况下可以强制进入器件输入端的最大电流吗? (例如极高温度)

请告诉我在数据表中指定该值的思路是什么、以及在哪些情况下它对设计很重要。  

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GND 有钳位二极管;只有在输入电压低于−0.3V 时才会产生大电流。

    如果输入电压低于−0.3V 而电流限制为小于50 mA、则不会损坏器件(但无法正常工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否正确理解了这一点?

    连接到 GND 的钳位二极管可在输入为~-0.3V 时允许电流流动。  
    只要流经这些二极管的电流低于50mA、器件就会正常工作、不会受损。  

    如果设计可以针对 Vin +/-达到-0.3V、是否建议对输入端的此50mA 反向电流施加外部电流限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、当电流流过这些二极管时、比较器将无法正常工作。

    如果可能出现负电压、您确实需要电流限制。 串联电阻器是最简单的解决方案、但也通常使用二极管或 TVS 二极管等其他元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitchel、

    请参阅 LM339系列的第2.9节应用手册:

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    正如 Clemens 所说、50mA 限制针对接地反向体二极管。 在 GND 以上、电流将是达到 Vcm 限制的-3nA 偏置电流、然后当输入级被切断时、电流将进入 pA (请参阅应用手册的第2.5节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释-我现在很清楚这条路。  
    我仍不确定的是、反向体二极管是否已集成到器件中或是否需要像应用手册中一样从外部添加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基板二极管是裸片的一部分。

    可以添加更稳健的外部二极管、以防止内部二极管烧毁。