This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:OPA2277U 材料数据和 RoHS 信息

Guru**** 2521840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1278791/opa2277-opa2277u-material-data-and-rohs-information

器件型号:OPA2277

您好、TI 团队、

感谢您的支持。

我试着查找 OPA2277U 的材料信息。

通常位于产品页面上。 不是这个。

1.您能提供吗?

2. OPA2277U RoHS 是否兼容项目?

此致、

高志

T4609768

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi-San:

    数据表第25页上的可订购列表显示它符合 RoHS 标准:

    您还需要哪些其他重要信息?  您是否熟悉可以在 TI.com 上搜索此数据的质量文件夹?

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/

    如果您正在查找的任何信息无法在上面的链接中找到、请告诉我。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持,Mike San!++++++++++++

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有问题,高桥山,让我们知道是否有其他事情出现。

    迈克