This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7111:[案例:711493]技术数据查询

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA195, LMC7111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1278914/lmc7111-case-711493-technical-data-inquiry

器件型号:LMC7111
主题中讨论的其他器件:INA195

[案例:711493] 我们客户的技术资料查询。

请注意,根据此数据表,"711493"部分是有效的"">download.siliconexpert.com/.../1665798021003646getliterature.tspgenericpartnumberina195filletypepdf.tspgenericpar.pdf",  

因此、我们希望您澄清、该零件是采用旧格式还是已过时、不再销售。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "711493"是您的案例编号。 它不是有效的器件型号。

    该数据表链接适用于 INA195。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:  

    您能解释一下您指的是哪一个器件吗? LMC7111由 PRAMPS 团队提供支持、而 INA195由 SENSING-CS 团队提供支持。 如果查询涉及后一个、我必须将您转接至 CS 团队。 正如克莱门斯所指出的,我们不知道什么是 [案例:711493]。

    此致!

    雷蒙德