This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA356温度扫描仿真

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1278934/opa356-temperature-sweep-simulation

主题中讨论的其他器件:OPA356

我想使用  温度 扫描和 OPA356的 Monte Carlo 分析来实现 PSpice 仿真。
在 TI 支持人员的帮助下、我得到了一个答案、即 OPA356 SPICE 模型不支持这种仿真
我将非常感谢任何 手段,我可以应用 使这个模型响应这些模拟的信息。
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vitaliy:

    遗憾的是、我们的模型不包含正确建模温度变化的参数、这意味着我们没有可以针对这些类型的实验向模型添加或进行任何调整。 我们建议在数据表中查看 温度变化时器件性能的相关信息、因为我们的模型不提供此信息。

    此致、

    伊格纳西奥