This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:应用问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1279170/amc1311-q1-application-question

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1311

您好、团队成员:

我的客户正在使用 AMC1311。

在测试过程中、AMC1311的输入端子(Vin)可能会超过2V、约为2.15V。 不过、测试后、在所有温度范围内都没有问题。

  • 因此、他们想知道当输入端子 Vin 大于2V 时会发生什么情况。
  • 该规格规定、在正常电压下不应超过2V、在过压下不应超过2.5V。 请帮助检查这一理解是否正确?

此致、

兰溪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪、您好!

    我们在本应用手册中描述了类似的情况: https://www.ti.com/lit/an/slyt810/slyt810.pdf

    我已复制/粘贴以下部分。 超过 V_Clipping 电压的90%时、可以看到显著的非线性、但高达 V_Clipping 的90%、器件将继续线性输出、但 未指定精度。  

    "请注意、从理想计算值到最接近标准值的电阻值略有增加、这会导致满量程输入电压范围大于隔离式放大器的线性满量程输入范围。 这意味着对于满量程电流幅度而言、所产生的电压幅度将不再处于隔离式放大器输入的线性范围内。 隔离式放大器在开始削波之前、通常具有超出线性输入电压范围的额外输入电压范围。 在此区域内、对于±250mV 器件、通常高达±280mV、对于±50mV 器件、通常高达±56mV、隔离式放大器的精度未在数据表中指定;但是、隔离式放大器将继续输出精度与线性区域类似的电压。 在某些应用中、如果与标称测量值相比、最大电流幅度的精度要求相对宽松、那么这是可以接受的。"

    超过90%的 V_Clipping 电压(AMC1311-Q1为2.26V)、可以看到显著的非线性、但多达90%的 V_Clipping、器件将继续线性输出、但  未指定精度。 如果这是应用中的问题、则可以减小检测电阻。