This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:使用单电源进行仿真时出现收敛问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1278775/lm2902-convergence-issue-when-simulating-with-single-supply

器件型号:LM2902

当我尝试将 LMX24_LM2902建模为单电源运算放大器时、会出现以下收敛错误消息。

INFO (ORPSIM-16594):为了改善伪瞬态收敛和性能、请设置以下选项以放宽电容器电流和电感器电压的稳定标准:PTRANABSTOL=1e-5、PTRANVNTOL=1e-4。

大约三年前、该问题曾出现在类似的主题中、但看起来该模型仍然存在问题。  

以下是我运行偏置点仿真的电路片段:



如另一主题中所述、该模型适用于双电源、其中两个电压相同。 我想知道是否有已修复的版本。 我可以使用 TINA 仿真工具、但我只想提请注意、因为它似乎仍然是一个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您能否右键单击该模型并单击"查看 PSpice 模型"、然后分享该标题的屏幕截图? 它应该与以下内容类似。

    一段时间前、我们更新了许多模型、以便在单电源中更好地收敛、但这一个模型似乎已经穿过了裂缝(您的屏幕截图可以证实这一点)。 感谢您的关注!

    模型中还有一些其他内容在 PSpice for TI 中没有进行良好的仿真、但需要包含在此模型中。 其中之一是灌电流爪形曲线。 遗憾的是、对于该函数、我们无法做太多。

    我们将在即将推出的新版本中修复单电源收敛问题。 如果您希望编辑网表、则原理图中的 C1列为1法拉。 如果您将此值从1更改为10n、这应该会帮助您的电路在单电源中收敛。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的标头与您发送的标头匹配。  




    我能够更改网表文件、并且将自动收敛参数简化为以下内容:



    之后、我能够成功地对多个不同的配置进行仿真。  

    谢谢!