This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301-Q1:不良行为

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1280632/amc1301-q1-bad-behaviour

器件型号:AMC1301-Q1

您好、TI 的专家!

我根据 TIDUBV1A 构建了以下原理图。

示波器结果:在第一级前置放大器上注入信号(移除 R19和 R28)。 蓝色表示来自 ARB 波形发生器的信号、Yello 表示第三级输出(单端)。

我将执行一些额外的测试、但可能有人已经了解了这个问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anicet、您好!

    纵观您的原理图、我认为1级增益已关闭。 您的 R22值应为1.27 kΩ。  R18 + R22应等于 R27以获得10的预期增益。 请参考 本设计指南 第2.2.1节中的 eq (7)和 eq (9)。 如果您可以从测试点1和6以及测试点3和4发送示波器结果、我们可以验证您的结果。 此外、您还记得设计的来源吗? 如果是来自 TI、我们希望确保纠正此问题。

    根据示波器、您的源似乎能够驱动信号。 因此、移除 R19和 R28应该可以。  

    如果这有帮助以及您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    评估