This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:查询 INA214的 ABS 值

Guru**** 2509055 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1280052/ina214-query-for-abs-value-of-ina214

器件型号:INA214

团队成员

用于 INA214

  1. 基于 GND、IN+\IN-可以承受(μ V 的最低负电压是多少? 它是 GND-0.3?
  2. 是 GND-0.3V 稳定值还是瞬时值?如果是瞬时值、则回执很长的时间限制?
  3. 注意(__LW_AT__3)描述了如果 IN+\IN- 引脚的电流输入小于5mA, IN+\IN-上的电压会超过  GND-0.3V 到26的范围。 这种条件下的负限制电压是多少?
  4. 如果 IN+\IN- 由于电压超过-0.3V 而损坏。 IN+\IN-将开路或短接至 PGND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 GND 到引脚之间有钳位二极管。 如果流经此类二极管的电流超过5 mA (任何时间)、则器件会损坏。

    无法保证失效模式;烧毁二极管可能会损坏附近的元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    [报价 userid="493642" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1280052/ina214-query-for-abs-value-of-ina214 "]基于 GND,IN+\IN-可以承受(μ V 的最低负电压是多少? 它是 GND-0.3?

    是的、可被施加到 INA214的绝对最小电压 A GND - 0.3V。 为 B C 版本只能降至 GND - 0.1V

    是 GND-0.3V 稳定值或瞬时值?如果它是瞬时值,则使用较长的时间限制?

    该限制是一个稳定的值、不受时间限制。

    Unknown 说:
    Note (__LW_AT__3)描述了如果 IN+\IN- 引脚的电流输入小于5mA, IN+\IN-上的电压可以超过  GND-0.3V 到26的范围。 这种情况下的负限制电压是多少?

    只要流入引脚的电流受到限制、就不会对电压进行限制5mA。

    如果 in+\in- 由于电压超过-0.3V 而造成损坏。 IN+\IN-将打开或短接至 PGND?

    和 Clemens 状态一样、如果此引脚损坏并可能开路或短路、则不存在已定义的故障状态。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louis

    感谢您的支持。

    对于问题3:您说只要电流受到限制< 5mA、就没有输入电压限制。  我对这种看法感到困惑。

    表将输入电压范围限制为 GND-0.3到26、 但是您说该电压不限制输入电压。 如何理解它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管会钳制电压;当电流小于5 mA 时、其正向电压相当小。

    (如果使用串联电阻器限制电流、则大部分电压会下降到电阻器上、而不是下降到二极管上。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利

    我同意克莱门斯的观点。 如果流入引脚的电流限制为5mA、则用于限制该电流的电阻器实际上会出现压降、从而使引脚不会暴露在外。

    路易