This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324B:无电源时的输入电压

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM324B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1280312/lm324b-input-voltage-with-no-power-supply

器件型号:LM324B
主题中讨论的其他器件:LM324、

您好!

数据表表明、输入电压可处于-0.3V 至+40V 的范围内、与 VCC 电源无关。

请您确认:

 -设备不通电时,IN+/-输入上的输入电压不会损坏(VCC = 0V)?

 -如果在电源上施加电压之前输入端存在电压,部件将正常启动和运行  

谢谢!

奥勒良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  LM324和 LM358器件应用设计指南的第2.2节 指出:

    输入端没有连接到 VCC 的内部二极管、因此输入电压会超过 VCC 电压。 如果发生这种情况、由于在输入 PNP 晶体管中形成反向偏置二极管、输入端将阻止电流流动。 即使 VCC 等于0V、电流流动也会受阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我 错过了这份文件:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    … 因为它是从 LM324页面链接到的、但不能从 LM324B 页面链接到。