This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE150:JFE150型号

Guru**** 2928120 points

Other Parts Discussed in Thread: JFE150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1279690/jfe150-jfe150-model-variants

器件型号:JFE150

我看到 JFE150的 TINA 模型现在包含了标称参数以及"强"和"弱"版本。  如何告知 TINA 使用这些变体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dennis、  

    您是否下载了如下所示的 zip 文件?

    当您下载此 zip 文件时、它将包含3个变体:

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。  否、我没有下载模型的整个".zip"文件。  我已经下载了参考设计(SLPM351A.TSC)并看到了器件宏中的三个选项。  我希望有一种方法可以让该工具逐步将这三个模型变体作为参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    我联系了我们的建模专家。 建议根据需要移除并放置每个 TSM。 无法将工具单步执行三个模型变体作为参数、因为过程变体可更改多个参数以进行模型参数化。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通