This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:数据表值混淆

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531, ADS7945

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1280213/ths4531-datasheet-value-confusion

器件型号:THS4531
主题中讨论的其他器件: ADS7945

大家好、我们正在使用 ADS7945 ADC、并考虑将 THS4531 FDA 与其搭配使用。 在浏览数据表时、我看到了一些我不明白的东西。

考虑 Vs+= 5V/ Vs-= 0V、THS4531的输入差分电压范围是多少?  在这种情况下、差分输出电压的范围是多少?

2.如果我使用5V/0V 电源保持 Vocm 引脚悬空,共模电压是否为2.5V?  如果我们向 Vocm 添加0.22uF 电容器而不是将其保持悬空、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihan:

    输入差分电压范围由输入共模电压范围决定。 有关输入共模电压范围的更多信息、请参阅数据表的第9.2.4节。 根据数据表、对于5V 单电源、输入共模电压的范围为-0.2V 至3.9V。 需要注意的另一点是、如数据表的绝对最大额定值部分所示、Vin+和 Vin-之间的电压差不应超过1V。

    差分输出电压范围取决于输出负载。 数据表指定了对于5V 单电源配置的2k Ω 负载、Vout+或 Vout-上的高输出电压为4.88V、而 Vout+或 Vout-上的低输出电压为0.1V。

    2.如果 Vocm 引脚保持悬空,则有一个内部电路会将输出共模电压设置为1/2 Vs,对于5V 单电源操作,会将输出共模电压设置为2.5V。 建议在 Vocm 引脚上添加0.22uF 电容器、因为这将减少噪声行为。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、根据我的理解、差分输入电压 VID 无论如何不应超过1V、而对于5V 单电源、Vic 输入共模电压介于3.9到0.1V 之间。 因此、在每个输入引脚上、可能出现的最大电压为 Vic + VID * 0.5 = 4.4V 、最小电压为-0.4V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihan:

    您使用的方程式并不能告诉您可以施加到每个引脚的电压。 您是否能够提供您输入到放大器的电压(即、向 Rg 电阻器施加了多大的电压)? 此外、配置放大器时的增益是多少? 了解这些信息后、即可确定放大器输入共模电压是多少、从而确保处于该范围的限制范围内。

    我还将 一个链接加入到了针对下面全差分放大器的输入、输出和共模电压的演示文稿中。

    全差分放大器-输入/输出限制和共模电压

    谢谢。

    尼克