This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA380:IC 的功能

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1280016/opa380-functioning-of-the-ic

器件型号:OPA380

您好!  

我当时正在研究跨阻放大器、并看过这个 IC。 数据表中有一个让我很感兴趣的电路。  

我在第一页看到这个电路、据我所知、这个电路是一个简单的互阻抗电路、此电路在顶部运算放大器的非反相引脚上有一个小偏置电压(以防止运算放大器进入饱和状态)
(此前的知识基于 TI 在 Youtube 上的视频: www.youtube.com/watch

但了解这一点后、我无法推断顶部运算放大器的同相引脚上会产生什么样的电压。 1m Ω 和67pF 构成一个积分器电路、基本上构成一个截止频率为2.3KHz 的低通滤波器、然后是100k Ω 和75pF、最后形成截止频率为21.2kHz 的低通滤波器。  

我不能理解这样一个事实、即如何在光电二极管处获取电压、然后使用两个低通滤波器通过电压、并将其作为偏置电压提供帮助? 任何人都能给我适当的解释,这将是非常有帮助的!!  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路不测量电压。 光电二极管产生电流、互阻抗放大器将其转换为电压。

    所有运算放大器输入均保持在 GND。 (光电二极管短路可以最大限度地减少暗电流。) 光电流过射频;输出电压为 iPhoto×RF

    第二个放大器进行失调电压校正(请参阅数据表第9页);我认为电路没有显示所有内容。