This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2189:OPA2189运算放大器存在问题。

Guru**** 2981460 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2189, OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1278189/opa2189-problems-with-the-opa2189-operation-amplifier

器件型号:OPA2189
主题中讨论的其他器件: OPA189

您好!

使用 OPA2189时、

ELVSS_DAC3和 VGNG_ELVSS 的值保持不变、

R45、R204、R52和 R53之比保持不变、当电阻值变化时、运算放大器输出引脚1处测得的最大输出范围会发生变化(当电阻值变小时、最大输出值可能达到-20V、 且当电阻= 100千欧姆时、最大输出值可以达到-18V)。 请帮助分析此问题的原因:

1.帮助检查运算放大器是否可以使用+5V 和-23V 电源?

2、R45、R204、R52、R53这四个电阻值是否不同会影响运算放大器的性能?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    Unknown 说:
    1. 帮助检查+5V 和-23V 电源是否可用于运算放大器?

    就电源轨范围而言、配置是可以的、其中5V -(-23V)= 28V < 36Vdc。 问题在于 OPA189不是轨到轨输入(RRIO)运算放大器、因此、输入信号的 VCM 限制为2.5V。 请参阅下面捕获的规格。 如果差分放大器的共模电压必须在高达2.5V 的电压下工作、则宽温度范围内没有余量。  

    您需要将正电源电压轨从5Vdc 提高到8Vdc 或更高。  或者、您可以交换-23Vdc 和+5Vdc 电源轨来为放大器供电、因为 Vdac 信号的电压范围是0到2.5V。  

    注意:OPA189被指定为 RRO 运算放大器、但是由于输出电压摆幅取决于负载、您仍然需要提供输出摆幅裕度。 例如、在2kΩ 较重的负载下、在某些器件中、输出电压摆幅可能会降低到距离电源轨最多500mV。   

    e2e.ti.com/.../OPA189-diff-amp-10072023.TSC

    Unknown 说:
    2、R45、R204、R52、R53这四个电阻值是不同的,将影响运算放大器的性能?

    对于精密差分放大器应用、反馈电阻器应在整个温度范围内匹配、并使用容差较低的电阻器。 正如您所发现的、如果反馈电阻器在精密应用的低容差和温度系数方面不匹配、那么 CMRR 误差可能很大、无法满足您的设计要求。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/difference-amplifiers-the-need-for-well-matched-resistors

    BTW、您能解释一下随附的图片吗? 您可能必须在设置中使用负 VCM 配置、并且我需要知道这些信息以便对条件进行仿真。 此外、请指定工作频率。 输出端有15kHz LPF、输入频率必须小于1kHz 以避免输出端信号衰减。 如果使用开关电源轨来驱动差分放大器、请使用低 ESR (~10mΩ ESR、MLCC 1-10uf 旁路电容)来滤除电源轨的开关噪声。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我将结束本次调查。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    好的。 感谢您的支持。