This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:输出失调电压

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2990, LM358, LM358B, TLV9101, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1277011/lm358-output-offset-voltage

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件:、 TLV9101、OPA2990、 TLV9001

我想了解运算放大器 LM358输出失调电压的详细数据。

在同一 LM358系列中、电路在 LM358D 中关闭、在 LM358B 中开启。

因此、我想要详细的数据、比如输出失调电压的电压分布特性、

(图形显示了正极侧的失调电压百分比和负极侧的失调电压百分比)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下数据仅针对 LM358B 发布:

    但对于这两个器件、分布都以接近于零为中心。

    LM358和 LM358B 的行为存在已知差异、但前提是您超出有效的输入共模范围。 因此、如果这是您的电路的问题、您应该将 LM358x 替换为轨到轨运算放大器、如 TLV9001/TLV9101/OPA2990。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harada-San,

    失调电压可以是任一极性、两种极性都很常见、必须在应用中支持。 如果两个输入都超过共模范围上限、那么输出可能是高电平或低电平、并且一种状态可能比另一种状态更常见。 对于任何低于共模范围的输入、 输出可以是高电平或低电平、并且一种状态可能比另一种状态更常见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。