This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:INA214-Q1的增益误差因子设计

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1279293/ina214-q1-gain-error-factor-design-for-ina214-q1

器件型号:INA214-Q1
主题中讨论的其他器件:INA214

尊敬的团队:

在我们的数据表中提到的增益误差与内部电阻器和外部电阻器有关。 根据简化的误差因子计算、我应该如何定义外部电阻器?

下面是来自我的客户输入端的外部电路。 有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    从原理图中给出的外部电阻 Rs 为 R278和 R279、其中 Rs = 10Ω。

    由于使用的器件为 INA214 (增益= 100)、RINT = 10kΩ使用简化的增益误差公式、增益误差因子约为0.917。  

    我们建议保持外部串联电阻较小(不超过 10Ω 最大值)、因为输入偏置电流会在外部串联电阻两端产生压降、从而产生额外的失调电压、进而增加总体误差。  

    此致、

    天使