大家好、
1) 1) 根据数据表中的 P17图8-3 MFB 元件参数和公式1、计算出滤波器截止频率 fp≈15kHz。 截止频率设置为略大于10kHz 且小于 PWM 输入频率的1/5至1/10吗?
2)
a:旋转变压器的频率为10kHz、为什么 PWM 频率设置为320kHz?
b.为什么 PWM 输入设置为与旋转变压器不同的工作频率?
c. 对于设置 PWM 频率有任何具体要求吗?
3) 3) 根据规格、建议设置 Q=1、但根据数据表中的 P17图8-3 MFB 元件参数和 Q 值的公式3、计算出 Q=0.857。 建议值与实际计算值不同。 那么、所选的 Q 值是=1还是<1? 如果< 1或> 1、合适的值是多少?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里