This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903DR 性能问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM393LV, LM2903, TLV3402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1279604/lm2903-lm2903dr-performance-problem

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件:LM393LV、LM339、 TLV3402

您好

有两种版本的标记,旧的标记是打印的,新的版本是不打印的,相同的使用环境,没有打印件:无论采样引脚如何改变,引脚始终输出高电平而不改变。 我想问一下、这两个版本的标记的功能是否有任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 VREF?

    有效的输入电压范围为0V 至3V。对于更高的输入电压、输出未定义。 如果这是您的问题、请使用具有轨到轨输入的比较器、如 LM393LV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    如 Clemens 所问、引脚3上的电压是否为5V? 引脚2上的输入是真正的3V 还是6.5V?

    LM2903系列位于 PCN 之下、用于更换裸片。 您似乎收到了一批新裸片。

    输入范围是 Vcc-2V、或者在由5V 电源供电时为3V。 当两个输入都高于指定的输入范围(>3V)时、新芯片具有不同的行为。

    当两个输入都高于3V 时、您将看到差异。 总之、在此期间、旧芯片输出变为低电平、而"新"芯片变为高电平。

    请按顺序参阅 LM339系列应用手册中的第2.5、2.3和2.4节。 所有这些都在这里进行了说明:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    简而言之、您必须确保所有输入电压低于3V、以便正常运行。

    另一种方法是使用 TLV3402、它具有失效防护 R-R 输入、可接受高达10V 的输入、并可直接替代 LM2903。 但请注意、它是一个纳瓦级功耗比较器、并且比 LM2903 (1us)慢得多(55us)。

    有一个描述器件标识变化的 PCN–这是公司范围内的。  

     https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20211123004_2022022410013610.pdf

     主要更改包括:移除引脚1栏、TI 标识、"GX"标记、添加引脚一个点以及 OCR 友好字体。 这是预料之中的。