This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:在 Onlie 搜索工具中没有为 INA236指定的带宽

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: INA236, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1278573/ina236-no-bandwidth-specified-for-ina236-in-onlie-search-tool

器件型号:INA236
主题中讨论的其他器件: INA226

您好!

在比较表中 : https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html

INA236没有指定带宽:

而 INA 226 (在数据表中具有相同的增益与频率特性)的该 BW 的额定值为3.5KHz。 这是故意的,是 INA236有更少的 BW 还是它在在线工具中是一个错误?

此致

塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步阅读、我意识到 BW 不是向下到增益与频率间的关系图、而是陷波频率为1/(2倍转换时间)的低通滤波器。 由于 INA226和 INA236的最短转换时间都是140us、因此两者看起来都并行使用相同的 BW、所以似乎在线工具需要更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我将联系负责该数据表的系统工程师、并在明天向您提供解答。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    事实证明、我们通常不会规定数字功率监测器的带宽规格。 我们在在线工具中列出这是个错误。 他们现在将致力于删除该规格。 感谢您的关注!

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢穆罕默德,这解决了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、如果您需要其他东西、请告诉我!