This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC27L4:TLC27L4问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC27L4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1270928/tlc27l4-problem-with-tlc27l4

器件型号:TLC27L4

尊敬的 SR

我长时间使用 TLC27L4ID 超过10年、而且此组件从未出现过问题。

但在最后的组件很多我有一个奇怪的行为. 我使用 TLC27L4控制 从4至20 mA 电路的输出电流。 当修整4 和 20 mA ANT 检查阶跃电流8、12和16mA A 时、在这些步骤中存在约10uA 的误差。 一些板 A 没有这个问题其他 A 我有. 约40%或60%的人可以正常工作。 对旧批次的 TLC27L4进行更改且电路板正常工作。 "我不知道你在胡 说什么。"

您对此组件的问题有任何疑问吗? 我 经常从 Mouser 购买这些组件。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 伊多森·亚博诺巴,

    您是否在卷带包装上印刷了信息?

    修整两端将有助于消除 Vos、CMRR 和 AVD 中的线性误差。 由于 VCM 和 VOUT 的变化、结果并不总是一条直线(非线性)。 随着电流从4mA 变为20mA、运算放大器的 Vcm、Vout 和 Iout 变化了多少(或提供原理图)?

    10uA 的误差仅为0.08%、最小 CMRR 和 AVD 允许出现很大的差异。  今天可能有更好的替代方案。

    您能提供两个显示输出电流与输入设置的示例表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron  

    我知道10uA 是0.08%,但它是太多的我的应用,通常 A 有 小于0.01%和精度我的轮胎 发射机小于0.025%.  我在我的所有产品中都使用 TLC27L4、而且 我从来没有遇到过问题、这是我第一次在电流微分中出现此错误。  

    "今天可能有很多更好的选择"-我知道, 但 TLC27L4的成本最好 相比其他.

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edson、

    需要哪些关键参数? 我可以为您执行其他搜索。

    很高兴 TCL27L4具有出色的线性度、可在您的应用中顺利运行10年。 线性度并不是直接规格。 Avd 和 CMRR 是密切相关的参数、因此具有较高的最小限值是实现目标的一种较低风险的方式。

    我没有看到任何产品更改、因此这可能只是一组器件、没有数据表更好规格的风险是不存在的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron!

    抱歉、可能我不清楚线性、在谈论线性时、我的意思是发送器的输出电流几乎为零误差、 
    但对于某些我不知道原因的 TLC27L4、误差为0.08%。 我知道这个问题是由 TLC27L4引起的、因为 IC 的更改和错误
    会下降至大约0%。 我很长时间没有更改就使用这个输出电路了。TLC27L4可以正常工作、但却无法正常工作。 并且知道 TLC27L4是良好的运算放大器。
    n´t 一些参数超出规格、我不知道为什么处理存在问题、或者可能存在问题。 我写这篇文章是想知道您是否有任何想法、
    可能会发生什么情况、或者您对 TLC27L4许多问题有任何意见。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edson、

    我理解、有一个校正电路会添加一些校正因子、使4mA 和20mA 点正确。 我很好奇(但不必知道)这是否是"一个完成"的修正? 您是否有数据表明温度和组件老化没有漂移?

    如果您有一些数据显示某个具有某个限制的规格出现故障、那么我可以做得更多。 我没有原理图、也不知道应用中的 Vcm、Vout、Iout 和 Vos 变化了多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Input_5F00_circuit.pdf

    这是我使用 TLC27L4的电路。 这是一条旧线路,但运行良好。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edson、

    这个电路对我很有帮助。 请使用交流耦合上的 FET (或10X)探针(低电容)检查示波器的引脚1、并检查是否存在振荡或任何其他噪声。 另外告诉我引脚10上的纹波电压和频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我发现该 TLC27L4在   电压跟随器或 电压缓冲器中使用时存在问题。 对于旧组件或 ST 类似组件以及 电路工作情况、此电压跟随器 I CHANGE 的输出存在错误。 但只是会在这许多组件中发生。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我发现该 TLC27L4在   电压跟随器或 电压缓冲器中使用时存在问题。 对于旧组件或 ST 类似组件以及 电路工作情况、此电压跟随器 I CHANGE 的输出存在错误。 但只是会在这许多组件中发生。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edson、

    我明白了。 确保 ST 替换产品具有 CMRR 的高最小规格。 这无法确保应用范围内的 CMRR 只有一阶(线性)曲线形状。 良好的规格使线性度更有可能。 如果其规格不好、则以后可能会遇到相同的问题。