This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211-HT:输入电压小于1.25V 时无线性

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1281293/opa211-ht-non-linearity-at-input-voltage-less-than-1-25v

器件型号:OPA211-HT

您好!

我使用的是"OPA211-HT"(因为它以 KGD 形式提供)。 对于0至3.3V 的输入电压、使用单位增益、我可以获得线性输出。 但当我将增益设置为4.16时、我在输入电 压低于1.25V 时看到非线性行为。  如果是由于共模电压限制导致的、为什么我们只具有更高的增益?

谢谢。

Nischitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nischitha,

    是的、原因是输入共模电压限制以及输出摆幅限制。

    OPA211-HT 输入共模需要至少比负电源高2V、比正电源低1.4V。

     

    输出摆幅也限制在距离电源轨大约200mV、因此、该器件将无法在使用单极+15V 和接地电源供电时产生接近 GND 的输出电压。   

    因此、OPA211-HT 电路需要负电源电压才能产生线性结果、并在电路中放大。 该电路将需要-2V (或更多负电压)的负电源、以满足输入共模范围规格。

    谢谢。此致、

    路易斯