This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293A:LM293ADGKR 封装信息

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM293A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1280863/lm293a-lm293adgkr-package-information

器件型号:LM293A

大家好、

我 在数据表中找不到 LM293ADGKR 的封装(VSSOP)信息、您能否检查其封装是否与 INA296A1IDGKR 兼容? 谢谢!

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表当前版本(修订版 AF)的第46/47页介绍了 DGK 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    正如 Clemens 指出的- DGK 图见数据表第46/47页、也在第35页的订购表中进行了介绍。

    在封装图上所示的 JEDEC VSSOP 标准中、LM293ADGK 和 INA296A1IDGK 的封装是"相同"的、尽管它们确实具有明显不同的封装 BOM 和组装地点-因此它们并不完全相同...但又足够接近、您可能不会注意到。

    有关用于多种常用 CAD 封装的 LM293A 符号、请访问:

     https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=LM293&package=DGK&pin=8