This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA700:I2C 规格问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1281250/ina700-i2c-spec-question

器件型号:INA700

您好、

客户在网关产品中使用了 INA700。 然而、到目前为止、还没有真正的通信问题、我们看到测得的 SDA Vi/Vol 超出规格。

DS 规格最小值为 GND、但我们看到 SDA 可能会低至负0.014。 我们还看到其他一些 I2C 解决方案 VIL/VLO 可以为-0.3V。  

您能否告知测量结果是否有任何问题?  

 

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    由于 我们不建议使用低于 GND 的电平、因此在显示 VIL 和 VOL 时、最小逻辑电平为 GND。 然而、到那时、逻辑电平仍将显示为低电平、这些引脚瞬态电压的绝对最大额定值实际上为-0.3V:

    一般而言、我们建议保持逻辑低电平高于 GND、但您的设置似乎应该没有问题。

    此致、

    米奇