This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:OPAMP 作为比较器

Guru**** 2531080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1281146/lm2904b-q1-opamp-as-comparator

器件型号:LM2904B-Q1

您好!

我对 LM2904B-Q1 运算放大器有疑问。 能否在比较器应用中使用此运算放大器? 我知道在比较器应用中使用时响应非常慢、这对我来说是可以的。 还有其他的缺点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件没有轨到轨输出。 但没有其他不利之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    确保至少有一个输入处于有效的输入共模范围内。 没有任何输入低于-0.3V。