This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:CAN iso122可用于向输出信号添加直流偏移。

Guru**** 2385990 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1280798/iso122-can-iso122-be-used-to-add-dc-shift-to-output-signal

器件型号:ISO122

假设 ISO122的 VS1为+/-5V,输入为-1V,VS2为0-10V,输出电压将是多少?

如果该电压应为4V、因为对于-5至5V 的输入电压范围、输入为-1V。采用相同的方式、输出应为4V、电源范围为0 - 10V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的、但隔离会降低信号质量。

    要增加直流失调电压、只需使用加法放大器。 请参阅《 在30秒内设计增益和失调电压》。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息 Clemens。

    尊敬的 Namdeo、您必须在 ISO122的每一端使用双极电源。  如果 VS1为+/-5V、则 VS2也应为+/-5V。  ISO122的增益= 1、因此-1V IN 将为-1V OUT、您需要查看发送用以进行电压漂移的详细信息。