This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311B 直流偏移电压超出数据表最大值

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1279298/amc1311-amc1311b-dc-offset-voltage-outside-of-datasheet-maximum

器件型号:AMC1311

你好

我在生产中有一个使用 AMC1311B 的设计。  它属于隔离测量电路的一部分。  在功能测试期间、输入短接至 GND1、以检查失调输出电压以进行校准。  我们已开始记录/观察"B"版本的输出差分电压高于数据表最大值1.5mV。  测得的输出电压高达2.7mV。  对为什么此电压超出最大规格有任何建议?

我已使用精密电压表来检查 IN 短接至 GND1的输出、其中差分输出连接到电路的差分输入 ADC 的情况和不连接差分输出。  AMC1311B 输出上保持偏移>2mV。

感谢您的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您提请我们注意这一点。 此测试过程中施加了多大的 VDD1电压?  

    您是否已开始质量回报? 您可以在此处执行此操作: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    用于输入侧和输出侧的5V 电源电压。  到目前为止、我还没有开始质量回报。  我想首先确保它与设计无关。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您能否提供一个原理图来显示将输入短接电阻应用于 GND 的位置?  

    我假设根据您的描述、您直接测量 AMC1311B 的输出、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    是的、对于我们的台式调查、我们直接在输出端进行测量。   

    难以在原理图中插入 AMC1311B 的 JPG 图像。  在 IN wrt GND1上有一个电容器、该电容器被短路以检查输出偏移。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    根据说明、电阻分压器发生短路、而测试是直接输入到直接输出。 我认为、除非我遗漏了一些东西、否则设计不会影响结果。  

     您测量了多少个器件出现了此问题?  

    如果将具有高失调电压的器件替换为具有低失调电压的器件、那么是否会随着时间的推移而保持低失调电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    工厂已检查了96块电路板。  每个电路板上有2个 AMC1311B。  到目前为止、故障率是9.375%。

    在我进行基准测试的电路板上、失调电压没有随时间变化。  我在该电路板上交换了2个 AMC1311B。  AMC1311B 故障 IC 之后的失调电压>2mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您提供更多信息。 请继续执行质量退货流程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您能否向我发送失败的这些器件的批次追踪代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、我今天上午已经联系了我们的供应商、开始获取有关所购买组件卷带的信息。  这些电路板都经过保形涂层。  无法看到涂层的顶部标记。  我去除了我拥有的组件上的涂层、即使在放大的情况下也无法做出顶部标记。  我会尽快再次尝试。

    我将在收到批次信息后在此处回复。

    您能否为我提供用于开始质量退货流程的链接或电子邮件地址?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我明白了。 请使用此链接完成退货流程: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html