This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:AMC1311B-DWVQ1元件的晶圆探测

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1281485/amc1311-q1-wafer-probing-for-the-component-of-amc1311b-dwvq1

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1311

海量专家

我们是否有 AMC1311B-DWVQ1元件的晶圆探测?

如果我们的系统中没有晶圆探测、则不能使用该元件。

如果没有、我们是否有 AMC1311的替代方案?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、这些器件是多裸片模块、必须通过接合线连接才能在最终测试中验证功能、因此不进行晶圆探测。  

    由于最终测试包括高压隔离测试、因此无法进行晶圆探测。