This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [案例:693528]技术资料查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1279082/case-693528-technical-data-inquiry

Thread 中讨论的其他器件:LMZ21701

它可能与谁有关,

我们的客户仍然与 SiliconExpert Technologies 签约以收集目标组件信息。

如果您能为我们提供以下每个器件型号的 IPC 材料声明、我们将不胜感激。

LMZ21701SILR
TPS259840RZJR
SN1908049DQPR
SN1602003RVFR
AMC7904RGER

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SiliconExperts,

     使用此工具可以访问所有可用的质量/可靠性信息:  https://www.ti.com/material-attributes-search/ 。  E2E 不能提供其他信息。

    此致、

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    -关于以下每个部分:

    LMZ21701SILR
    TPS259840RZJR

    •我们查看了您的回复和网站、但没有找到每个器件所需的化学数据、因此我们仍然需要化学成分数据(总器件重量(g)-均质材料位置-均质材料名称-物质名称-物质重量(g)-CAS 编号) 提供的材料声明、或者提供适用于该部件的材料声明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Salem2

    Yuchang 会检查,稍后给你反馈,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我支持 LMZ21701、请让当地的 FAE 发送电子邮件给我或让我知道 FAE 联系人、我会发送给他。

    对于  TPS259840RZJR、请创建一个新主题。

    裕昌