This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:LMH6321的仿真模型

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA593EVM, BUF634, LMH6321, TINA-TI, OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1280573/lmh6321-simulation-model-for-lmh6321

器件型号:LMH6321
主题中讨论的其他器件:BUF634、 TINA-TI、 OPA593、OPA593EVM

您好!

TI 是否提供 LMH6321芯片的完整仿真模型? TI 提供的可下载 SPICE 文件明确指出"*模型没有可编程的电流限制"、并且 PSPICE for TI 软件不包含任何 LMH6321模型或在其网站上没有该模型。 我正在尝试将一个现有缓冲器设计中的 LMH 整合到能够受益于电流限制器的类似方案中、因此无法使用 BUF634/A。 我在这里是不是很幸运?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、OPA593也是如此。 简单的 SPICE 模型不包括它、TINA-TI 示例再次指出" 尚未对 I-LIM 功能建模"、并且 Cadence 器件搜索也将产生零结果。

    "指定电流限制精度"是横幅规格点、它甚至在数据表的第1页上得到了电阻值与电流限制之间的关系图、但它无法仿真、需要在硬件中进行测试? 注意 TI ...

    e2e.ti.com/.../opa564-current-limit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mathias:  

    很遗憾、您在产品主页上找到的模型是此器件唯一的型号、如该模型所述、它不能为器件的可调节电流限制建模。 至于 OPA593、有一个不同的产品系列可为 该器件提供帮助、我建议打开一个单独的主题来解答任何问题或帮助、因为我们对该特定器件 的了解有限。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、我将重复我针对 OPA593的发布、并且也会得到相同的答案? 嗯、抱歉、这是一种不销售相当有前途的 IC 的方法... :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mathias:

    我们有一个适用于 TINA-TI 和 PSpice for TI 的器件模型、该模型可以导入到接受 SPICE 的第三方软件中。 网表列出了模型的特性和功能。 如果不建模、则必须在硬件上对其进行测试。 OPA593不是由分配给该主题的团队设计的、负责的团队可能会给您不同的响应。 我可以将该主题重新分配给相应的团队、而不是重复该问题、他们会很快给您。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mathias:  

    "*型号没有可编程的电流限制"[/报价]

    正确。 PRAMPS 团队没有在行为模型中模拟"数字"逻辑的行为、例如近年来在 Green-Williams-Lis 宏观模型中使用的 OPA593。 可以对一些较旧的 TI PSpice 仿真中的电流限制功能建模、但存在例外情况。  

    在 OPA593 PSpice 模型中、以下各节+电流限制图中详细介绍了电流限制引脚功能。 图中随附的图像介绍了 OPA593数据表中的电流限制功能。   

    例如、根据 OPA593 PSpice 宏模型对以下运算放大器特性进行了建模。  

    如果您想更好地了解电流限制功能、可能需要查看我们的 OPA593EVM。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou268/sbou268.pdf?ts = 1697501672107&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FOPA593EVM

    如果有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德