This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:THS3001HVIDGNR 和 THS3001IDGNR 之间的差异

Guru**** 2502935 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3001, THS3491, LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1281055/ths3001-difference-between-ths3001hvidgnr-and-ths3001idgnr

器件型号:THS3001
主题中讨论的其他器件: THS3491LM7171

尊敬的团队:  

您能否告诉我们 THS3001HVIDGNR 和 THS3001IDGNR 之间有什么区别?

另外、您能否向我们介绍  THS3001HVIDGNR 的最新版本器件?

此致、

松冈诚二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seijiro

    THS3001HV 可以支持比 THS3001更高的电源电压、如下数据表所示。

    THS3491是 THS3001HV 的推荐替代器件。 但是、与 THS3001HV 相比、THS3491的电压范围更小。 应用是否需要 THS3001HV 的整个电源电压范围?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick:

    感谢您的讲解。

    我们的客户使用 输出范围 为+/-15V。 因此、 THS3001/THS3491 无法满足这一要求。

    您是否有其他偏差来满足  输出范围  是+/-15V?

    此致、

    松冈诚二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seijiro

    您能否提供有关客户应用的一些更多详细信息、以确定要使用的最佳器件?  

    • 是否存在任何电源电压限制?
    • 输出端的预期负载是多少?
    • 输入信号的幅度和频率是多少? (还是可以提供实现+/-15V 输出摆幅所需的增益以及需要的带宽)

    LM7171和 LMP8671是一些可能的器件。 这些器件可满足应用需求、具体取决于您的带宽需求和输出负载。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    以下是客户要求。

    是否存在任何电源电压限制?

    电源电压:+/-18V(当前应用)

     

    输出端的预期负载是多少?

     --> 10mA enough

     

    输入信号的幅度和频率是多少?

    (还是可以提供实现+/-15V 输出摆幅所需的增益以及需要的带宽)

     -->输入信号:从+/-1.5V 到+/-2.0V

     -->需要快速的稳定时间:从10ns 到20ns (输出摆幅15V)

    此致、

    松冈诚二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seijiro

    感谢您提供额外的客户要求。 基于这些信息、我认为宽电源电压范围、高转换率和高带宽使 LM7171成为最佳选择。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克