This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351:关于详细设计部分和计算

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1282222/amc1351-about-the-detailed-design-part-and-calculations

器件型号:AMC1351

大家好、我在详细设计部分重新进行了计算、以便在我自己的项目中使用。 我发现 RSNS-EFF 的值在照片中为9.96k Ω、约为50.352k Ω。 我想问一下、我是犯错误还是数据表中有错误?ti /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/14/T_3101_forumquestion1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    感谢您提请我们注意这一点。 我想您在数据表中发现了一个错误。 RSNS_EFF = 9.96、表中的49.9 kΩ 似乎不正确。 MΩ 52.3 kΩ 作为 RSNS、1.25k Ω 作为 R_IN、我获得了50.2 kΩ 作为 RSNS_EFF。 此外、您可以使用此 Excel 计算器 尝试不同的值。 我们将致力于更正该数据表。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、感谢您的回答。