This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA310:用于 OPA310S 或 OPA2310S (具有关断功能)的 PSpice 模型?

Guru**** 2796925 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2310, OPA310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1280247/opa310-pspice-model-for-opa310s-or-opa2310s-with-shutdown

器件型号:OPA310
主题中讨论的其他器件:OPA2310

您好!

对于上述运算放大器、我在网站上找不到 PSpice 模型。

市面上只有 OPA310 RESP 模型。 OPA2310、该器件

不包含关断功能。

是否有一些其他来源的扩展模型、或者

围绕基本模型(例如、包括

比如延迟和输出泄漏等。)

谢谢。

马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mario:

    实际上、我上个月有一个客户提出了类似的问题、可以在此处找到该主题的链接: OPA991:关断功能的 SPICE 模型

    当它是不同的器件时、答案是相同的。 我们目前正在开发关断模型、但我们没有任何替代模型来检测延迟和输出泄漏。  

    但是、OPAx310S 产品说明书具有广泛的关断特性、您可以使用这些特性来确定任何延迟和泄漏。  

    此致、  

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您快速回复!

    好的、我明白了。 目前还没有任何仿真模型。 至于开通和关断时间、我认为、我的整体仿真模型只需在输出端使用一个具有相应开关延迟的理想开关对其进行建模即可。

    至于阻抗、您在另一个主题(https://www.ti.com/lit/an/sboa367b/sboa367b.pdf)中引用的有用文档指出、应该根据数据表提供的阻抗规格、通过将一个电阻器和电容器接地来对其建模。 我是否认为此阻抗只在关断状态下存在、而不能用于常规运行? 实际上、输入和寄生电容的计算同样重要、但我主要关心的是输出的影响。

    您好!

    马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mario:

    至于阻抗,您在另一个线程(https://www.ti.com/lit/an/sboa367b/sboa367b.pdf)中引用的有用文档指出,应根据数据表提供的阻抗规格将电阻器和电容器接地,从而对其建模。 我是否认为该阻抗只能在关断状态下存在而不能用于常规运行?

    没错。 处于关断和非关断状态时、器件的输出阻抗不同。  

    我们确实在数据表和仿真模型中表征了输出阻抗。 以下是输出阻抗供您参考:  

    此致、  

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    好的。 尽管如此、通过添加一些外部开关和额外的阻抗、似乎实际上无法仿真总体行为。 我能够管理这一点,但不能没有一些肮脏的副作用。 问题是当输出断开时、反馈断开。

    因此、这种完整的仿真肯定需要模型中的关断特性的直接支持。

    您好!

    马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mario:

    这是我们在开发关断模型时面临的问题之一。 进入和退出关断之间的瞬态变化很难建模。  

    您还有其他问题要问我吗?  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我想现在很好。

    不过、我决定不在我最初决定使用具有关断功能的运算放大器的地方使用这种方法。 关键在于、这一根本问题在于、运算放大器在启动时必须首先找到其运行状态。 根据定义、这会导致输出端出现一些"断续"。 在某些情况下、这可能是可以容忍的、在某些情况下则不可以容忍。

    总之、感谢您对此事的意见!

    此致、

    马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mario:

    谢谢!

    OPA310S 数据表上 显示了启用和禁用输出响应。  

    这样可以更好地了解它在系统中的行为方式。 很遗憾、我认为并不是每个器件的数据表都包含这些图形。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    是的、在启用运行的特定情况下、您实际上会遇到问题:根据输入、预期的输出电压为0V、大约1us 后即可实现。 但在达到这些0V 之前、输出将被强制为-2.75V、持续1us。 因此、如果运算放大器连接的网络当前为0V、则根据输入条件假设它保持在0V。 但是、当启用运算放大器时、它会在输出从高阻抗变为低阻抗后临时拉至-2.75V。 这是我所说的"断续模式"。 这不是很好、并且是具有关断功能的运算放大器的一个基本问题。 这当然只能通过零延迟(当然不可能)或黑色魔法(我猜也很难)来修复。 在本次讨论之前、我并不知道这种陷阱。 尽管如此,在许多情况下,这一问题肯定是可以容忍的。

    您好!

    马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mario:

    很高兴这能够帮助您更好地了解器件!  

    此致、

    R·克利夫