This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4197:许多 OPA4197ID 的质量问题

Guru**** 2981460 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1282562/opa4197-quality-issue-with-a-lot-of-opa4197id

器件型号:OPA4197

你好

我在许多项目中都使用过 OPA4197ID(R),包括一些出口到法国的项目。

几个月以来、此 IC 一直严重短缺  

我们已经设法从 TI 的一个 OPA4197ID 采购了  

我们的常规供应商  

我们面临以下问题:

基本上、我们有一个采用 VFC110AP 的电压到频率转换器、

(另一个可怕的短缺问题在最近的过去)为1.2到3.5 MHz 一个0-10 V。

该频率由一串巴特沃斯滤波器进行滤波、

具有原始 IC 的第一级滤波器的 O/P、此处显示了我们需要的那个 O/P。

第一级的 O/P,与您的原始 IC (蓝色)和最近的记录为(黄色)

还会显示 IC 图像。

请确认此 IC 是否为 TI 原创?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许可以证明是虚假的、但确认原件的唯一方法是从授权经销商处购买。

    总之、TI 将使用单个引脚1指示器、而不是三个指示器(条纹、点、斜边);表面看起来是倾斜的;行为显然是错误的。

    在短缺期间,真实的 NOS 设备也被售罄,任何报价都必须被认为是欺诈性的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯  

    1.我可以肯定这是假的吗?

    2.不明白" 真正的 NOS 设备"

      NOS 是什么意思?

    此致

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.它的行为不像真正的 OPA4197;它具有更低的压摆率。

    2."nos"是指"新旧库存",即在存储了很长时间的原始设备。 (但是、如果您的"否"是"数字"的缩写、则这无关紧要。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯  

    我非常感谢大家对我的所有问题解答的及时回复

    再次感谢并祝您度过一个美好的周末  

    Br

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Varun、

    谢谢您、Clemens、

    我们始终建议从授权经销商或在 TI.com 上购买产品、但我知道供应限制会限制这些选择。 如果您要举报任何假冒活动、可以在以下网站举报:

    www.ti.com/.../anti-counterfeit.html

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    路易斯