This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:XTR300/305比较

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300, XTR305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1281583/xtr300-xtr300-305-comparison

器件型号:XTR300
主题中讨论的其他器件: XTR305

大家好、

您能否特别在准确度/TUE 方面对 XTR300和 XTR305进行比较?

非常感谢!

此致、

玛吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maggie。

    没问题、我们可以将这些信息放在一起、但请给我们留出一天时间与您联系。

    谢谢。
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maggie。

    下面是一个交叉表、总结了两者之间的主要差异。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    布列塔尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    当然!! 非常感谢您的帮助!

    此致、

    玛吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Brittany。

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    玛吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Maggie。

    路易斯