This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA335:G = 1时的最大输出电压摆幅

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA335, TLV333, TLV274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276465/opa335-maximum-output-voltage-swing-if-g-1

器件型号:OPA335
主题中讨论的其他器件: TLV333TLV274

我的理解:  

如果 G=1并且0V 至+3.3V 电源、则最大输出电压摆幅;(OPA335的共模电压范围为 VCM (V–)–0.1 (V+)–1.5V)

是-0.1V (也许使用负电源)和+1.8V? (3.3V - 1.5V)

除非将增益更改为大于1、否则该怎么办?

在多通道 DAQ 中、我将其用作 ADC 的缓冲器、但在某些输出上只能看到2.5V、而在某些输出上只能看到正确的3.3V、如果输入达到3.3V

也许铁路到外行是误导人的。

那么、如果我更改 对应于 VCM 共模电压范围(V–)–0.1 (V+)+ 0.1V 的器件、这应该可以解决该问题?

感谢任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerhard、

    Unknown 说:
    如果我更改 VCM 共模电压范围(V–)–0.1 (V+)+ 0.1 V 的器件、该器件可以解决该问题吗?

    您刚才提到运算放大器使用3.3V 作为单电源轨、并希望将运算放大器配置为缓冲器配置、输出端的电压为2.5VDC。 然而、对于3.3V 单电源轨、OPA335的输入电压范围规定为~0V 至+1.8V、这是个两难的问题。   

    是的、如果所选运算放大器具有更宽的输入电压范围、例如、从  (V–)–0.1到(V+)+ 0.1V、即轨到轨输入和输出(RRIO)运算放大器、那么您能够解决输入 VCM 问题。  

    OPA335不是轨到轨输入(RRI)运算放大器、而是轨到轨输出运算放大器。 因此、您需要为低电压应用选择一个具有 RRIO 的运算放大器(作为运算放大器缓冲器)、这将解决该问题。  

    由于 OPA335具有应用可能需要的零漂移、低 Vos、2MHz、BW、RRIO 和其他性能特性、因此我整理一下零漂移运算放大器选择、如表中所示、另请参阅下面的链接。 我们在类别中有很多选择。   

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#480=1%3B2&2192=Zero%20Drift&1261max=3.6%3B5.5&1261min=1.6%3B6&sort=1130;asc&

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充 Raymond 的回答、 即使    上面列出的那些真正的轨到轨输入共模运算放大器可能会摆动到(甚至超过)其电源 轨 任何 运算放大器输出都不可能一直摆动 到其电源轨上 -请参见 数据表中显示的 AOL 条件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德,谢谢你的答复。 我将运算放大器改为 TLV333、现在感应功能可以很好地工作。

    -------------------------------------------------------

    我有一个不同的设计采用 TLV274IPWR、可以对1200波特信号进行缓冲和滤波、并且我可以在不同的功率级上看到"噪声"。

    即使不用作 G=1缓冲器、同样的问题是否适用于3V3电路?

    各个级均应用了增益、因此输出应摆动至+3V3、但共模限制是否仍会引起噪声、例如在交叉失真中?

    我也会在 TLV274部分中发布此问题。

    感谢任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerhard、

    TLV274IPWR 由通用运算放大器团队提供支持。 它看起来也是 RRO 输出放大器、而非 RRI 类型。  

    请提交 E2E 查询并描述"噪声"问题、我们的团队应该会很快解决的。 感谢您的反馈!

    此致!  

    雷蒙德