主题中讨论的其他器件: TLV333、 TLV274
我的理解:
如果 G=1并且0V 至+3.3V 电源、则最大输出电压摆幅;(OPA335的共模电压范围为 VCM (V–)–0.1 (V+)–1.5V)
是-0.1V (也许使用负电源)和+1.8V? (3.3V - 1.5V)
除非将增益更改为大于1、否则该怎么办?
在多通道 DAQ 中、我将其用作 ADC 的缓冲器、但在某些输出上只能看到2.5V、而在某些输出上只能看到正确的3.3V、如果输入达到3.3V
也许铁路到外行是误导人的。
那么、如果我更改 对应于 VCM 共模电压范围(V–)–0.1 (V+)+ 0.1V 的器件、这应该可以解决该问题?
感谢任何帮助。